ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

Devuelve un objeto C# del tipo
ResourceURI
, con el
URIType
de
ProjectRelative
y que contiene una ruta relativa a un archivo en la carpeta
ProjectFiles
.
static ResourceUri FromProjectRelativePath(string
path
);

Argumentos

path
(string)
Ruta relativa de un archivo en relación con la carpeta
ProjectFiles
.

Retornos

ResourceURI
Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C#
projectRelativeResourceURI
del tipo
ResourceURI
que contiene la ruta relativa
Text1.txt
. El objeto se utiliza como argumento de la API .NET
WriteAllText
para crear un archivo de texto
Text1.txt
dentro de la carpeta
ProjectFiles
.
var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal