Configurar la firma y verificación de archivos

Agregue la firma de archivos y verifique NetLogic para firmar archivos electrónicamente y verificar la integridad de los archivos firmados.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , busque
    File sign and verify
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre
    Firmar y verificar archivo
    a
    NetLogic
    en la
    Vista del proyecto
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
  5. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione
    FileSignVerify
    .
  6. En
    Propiedades
    , dentro de
    PublicKey
    , introduzca la ruta de acceso a la clave pública.
    Por ejemplo, escriba
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    CONSEJO: Deberá generar la clave pública más adelante.
  7. En
    PrivateKey
    , introduzca la ruta de acceso a la clave privada.
    Por ejemplo, escriba
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    CONSEJO: Generará la clave privada más tarde.
FileSignVerify
NetLogic expone estos métodos de evento:
  • GeneratePublicAndPrivateKey
    . Genera el par de claves pública y privada para firmar archivos.
  • SignFile
    . Firma el archivo que se ha pasado como parámetro.
  • VerifyFileSignature
    . Verifica la integridad de un archivo y la firma pasados como parámetros.
Diseñe la interfaz de la aplicación y asocie eventos a los métodos expuestos.
CONSEJO:
Descargar un proyecto de muestra:
FileSignAndVerify.zip.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal