Configurar un visor de PDF

Configurar un visor de PDF

Agregue un visor de PDF para insertar un contenedor vacío para un archivo PDF y después especifique el archivo PDF que va a mostrar. Puede visualizar archivos PDF locales en el proyecto o archivos PDF remotos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón secundario en un contenedor y, a continuación, elija
    Nuevo
    Contenido
    Visor de PDF
    .
  2. En
    Propiedades
    , establezca el
    Modo de zoom
    :
    • Ajustar al ancho
      . El documento PDF se ajusta al ancho de página.
    • Ajustar a la altura
      . El documento PDF se ajusta a la altura de la página.
    • Ajustar a la página
      . El documento PDF se ajusta al ancho y al alto de la página.
    • Tamaño real
      . El tamaño real del documento PDF se muestra en el contenedor del Visor de PDF.
    • Nivel personalizado
      . El nivel de zoom especificado del documento PDF se muestra en el contenedor del Visor de PDF.
  3. En
    Ruta
    , puede:
    • Seleccionar
      Examinar
      y elegir el archivo PDF local que desee mostrar.
      CONSEJO:
      Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar en
      Seleccionar archivo
      .
      Si el archivo no aparece en
      Seleccionar archivo
      , seleccione
      Importar archivo(s)
      y en
      Importar archivo(s)
      , seleccione el archivo que desee importar y elija
      Seleccionar
      .
    • Introducir la dirección del archivo PDF remoto que se va a mostrar.
      CONSEJO:
      El visor de PDF es compatible con estos protocolos para mostrar archivos PDF remotos:
      • http
      • https
  4. (Opcional) Para mostrar una página específica del documento PDF, establezca
    Página actual
    en la página que desee mostrar.
    Por ejemplo, para mostrar la página 5 del documento PDF, escriba
    5
    .
  5. (Opcional) Establezca las propiedades
    Aspecto
    y
    Tamaño y diseño
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal