Visor de PDF

Visor de PDF

Muestra un archivo PDF en tiempo de ejecución.

Operación

El visor de PDF puede mostrar una de las siguientes opciones:
  • Un archivo PDF local almacenado en el directorio de proyectos
  • Un archivo PDF almacenado en un servidor remoto
    El visor de PDF es compatible con estos protocolos para mostrar archivos PDF remotos:
    • http
    • https

Caso de uso

Utilice archivos PDF incorporados para permitir a los usuarios finales acceder rápidamente a la documentación técnica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal