InformationModel.MakeAlias(browseName)

InformationModel.MakeAlias(browseName)

Crea un alias y devuelve un objeto C#
IUAVariable
correspondiente.
static IUAVariable MakeAlias(QualifiedName
browseName
);

Argumentos

browseName
(QualifiedName)
El
BrowseName
del nuevo alias.

Retornos

IUAVariable
Un objeto C# que corresponde al objeto de proyecto creado.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra un alias que se crea en el objeto
Motor1
del proyecto
FactoryTalk Optix Studio
:
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal