Mover un objeto

Mover un objeto

Mueva un objeto en el editor para ubicar los objetos tal como aparecerán en tiempo de ejecución. Todos los objetos de un contenedor se mueven con el contenedor.
  • Para mover un objeto
  • En el editor, seleccione y arrastre el objeto.
  • En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto y, a continuación, en
    Propiedades
    , cambie:
    • Alineación horizontal
      . Introduzca el valor del espacio entre el objeto y el eje X.
    • Alineación vertical.
      Introduzca el valor del espacio entre el objeto y el eje Y.
    CONSEJO: La posición del objeto en la
    Vista del proyecto
    determina el orden de los objetos en el eje Z en comparación con otros objetos del mismo contenedor. Los objetos que aparecen en la parte inferior del árbol se muestran más arriba en el orden en el eje Z.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal