Editar un NetLogic

Para modificar el código NetLogic, utilice un editor de código externo.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para editar un NetLogic
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en un objeto NetLogic.
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar
    Visual Studio®
    2022 o
    Código de Visual Studio
    como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  3. En el editor de código externo, edite el código NetLogic y guarde el archivo.
    CONSEJO:
    Puede exponer métodos personalizados agregando estas declaraciones:
    [ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal