Desarrollar una etiqueta que muestre la fecha y la hora actuales
Cree una etiqueta y un vínculo dinámico a una variable expuesta por ClockLogic o el sistema para mostrar la fecha y la hora actuales en tiempo de ejecución.
Ejemplo de aplicación

CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
DisplayCurrentDateTime.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
En ejecución
Entregue su opinión