Desarrollar un método al que los clientes OPC UA externos puedan llamar
Cree un objeto con un método OPC UA personalizado al que pueda llamar desde un cliente OPC UA externo.
Ejemplo de aplicación


OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
MethodForExternalClients.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

- Seleccionepara ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.En ejecución
- Conéctese al servidor OPC UA desde un cliente externo y llame al método expuesto por el objeto publicado.
Entregue su opinión