Configurar una etiqueta

Agregue un objeto de etiqueta y edite sus propiedades.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón derecho en un contenedor que incluirá la etiqueta y después seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Etiqueta
    .
  2. (Opcional) En la
    Vista del proyecto
    , pase el cursor por encima de
    Etiqueta
    #
    , seleccione
    Edit
    , y escriba el nombre nuevo de la etiqueta.
  3. En
    Propiedades
    , ajuste el texto y la fuente de la etiqueta:
    • Texto
      . Texto que se mostrará en la etiqueta.
      CONSEJO:
      Para mostrar el texto dinámico, cree un vínculo dinámico entre
      Texto
      y una variable. Utilice un Formateador de cadenas para personalizar el valor de la variable mostrado. Para obtener más información, consulte Vínculos dinámicos y Formateador de cadenas.
      Para insertar una nueva línea de texto, mientras edita
      Texto
      , presione
      +
      . Para obtener más información, consulte Métodos abreviados de teclado.
    • Color de texto
      . Color del texto que se va a mostrar.
    • Alineación horizontal de texto
      . Posición del texto en el eje X.
    • Alineación vertical de texto
      . Posición del texto en el eje Y.
    • Ajuste de línea
      . Se ajusta el texto si el texto es mayor que el contenedor.
    • Reducción de texto
      . Recorte el texto y muestre
      ...
      para indicar que el texto de la etiqueta es demasiado largo para que quepa en el contenedor.
      CONSEJO:
      Ajuste de línea
      tiene prioridad sobre
      Reducción de texto
      .
    • Familia de fuentes
      . Familia de fuentes de la etiqueta.
    • Tamaño de fuente
      . Tamaño de la fuente de la etiqueta.
    • Espesor de fuente
      . Espesor de fuente de la etiqueta.
    • Fuente cursiva
      . Poner en cursiva la fuente de la etiqueta.
    • Subrayado de fuente
      . Subrayar la fuente de la etiqueta.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal