Configuración de puertos de red
Configure los firewalls y los puertos para garantizar una comunicación correcta. Revise los valores predeterminados de los puertos configurables por el usuario y la lista completa de puertos utilizados por
FactoryTalk Optix
para las conexiones entrantes y salientes.
CONSEJO:
Es posible que los puertos 80 y 443 ya estén configurados para dispositivos como OptixPanels y el módulo de procesamiento perimetral incorporado (Embedded Edge Compute Module, EECM).
Módulos de FactoryTalk Optix
- WebPresentationEngine
- Protocolo: Este puerto es configurable. Si Protocolo está en blanco, el puerto refleja la configuración del protocolo.
- Si se establece en HTTP: 80/TCP
- Si se establece en HTTPS: 443/TCP
- ApplicationUpdateServer
- Puerto fijo: 49100/TCP
- Variadores de comunicación
- Variador de RA Ethernet/IP
- Puerto: 44818/TCP
- Modbus
- Puerto: 502/TCP
- Melsec FX3U: Configure el puerto TCP en el PLC.
- Puerto predeterminado: 1034/TCP
- Melsec Q: Configure el puerto TCP en el PLC.
- Puerto predeterminado: 1/TCP
- Omron Ethernet/IP
- Puerto: 44818/TCP
- Omron FINS
- Puerto: 9600/TCP
- S7 TCP
- Puerto: 102/TCP
- S7 TIA
- Puerto: 102/TCP
- TwinCAT
- Puerto: 851/TCP
- CODESYS
- Puerto: 1217/TCP
- DataStores
- SQL/SQL Express
- Puerto: 1433
- MySQL
- Puerto: 3306
- Autenticación de usuario
- LDAP: Configurable en la dirección del servidor de dominio
- Puerto predeterminado 39.
- AD: Este puerto es configurable. Si AD está en blanco, el puerto refleja la configuración del protocolo.
- El puerto predeterminado es 39.
- OPC UA
- Servidor: Configurable por el usuario
- Puerto predeterminado: 59100/TCP
- Cliente
- El puerto depende de la configuración del servidor de origen.
- Servicio FTRA
- Puertos: 5000/TCP, 14273/TCP y 5936/TCP
- FT Hub
- FactoryTalk Optix actúa como cliente y utiliza un puerto aleatorio en cada conexión.
Módulos externos de TemplateLibrary
- MQTT (PushAgent y MQTTLogic):Configure estos puertos en función de la configuración del servidor:
- Estándar: 1883/TCP
- Seguro: 8883/TCP
- Correo electrónico (AlarmsWithEmailNotification):Configure estos puertos en función de la configuración del servidor:
- SMTP
- 57/TCP, 25/TCP o 465/TCP
Entregue su opinión