- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Teclado
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Control | Control | El control con foco que ha solicitado el teclado | |
Locales | Configuraciones regionales para las que se va a utilizar este teclado virtual | ||
Texto | Text | Texto del control que activa este teclado virtual | |
Texto de preedición | PreeditText | Texto que se aplicará una vez finalizada la edición | |
ShiftActive | ShiftActive | Estado del modificador de tecla Mayús | |
Tipo de teclado | KeyboardType | Tipo para el teclado virtual | |
Nombre del tipo de teclado | KeyboardTypeName | Nombre del tipo de teclado virtual | |
Control de preedición | PreeditControl | Objeto gráfico que muestra el texto que se aplicará una vez finalizada la edición | |
Elemento que mover | MoveTarget | (Heredado del contenedor) | |
Visible | Visible | (Heredado del elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Heredado del elemento) | |
Opacidad | Opacity | (Heredado del elemento) | |
Margen izquierdo | LeftMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen superior | TopMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen derecho | RightMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen inferior | BottomMargin | (Heredado del elemento) | |
Ancho | Width | (Heredado del elemento) | |
Altura | Height | (Heredado del elemento) | |
Alineación horizontal | HorizontalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Alineación vertical | VerticalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Rotación | Rotation | (Heredado del elemento) |
Entregue su opinión