- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Cláusula CHAR_LENGTH
La cláusula
CHAR_LENGTH
obtiene la longitud de una columna de tipo String
.Ejemplo
SELECT CHAR_LENGTH(Column1) AS Column1Length FROM ...
Entregue su opinión