Ejecutar una aplicación FactoryTalk Optix en un contenedor de Docker

Implemente una
Aplicación FactoryTalk Optix
en un contenedor de
Docker®
en ejecución con
FactoryTalk Optix Runtime
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
  • Para ejecutar una aplicación FactoryTalk Optix en un contenedor de Docker
  • En el terminal, introduzca:
    docker run --publish
    external_port
    :
    internal_port
    --interactive --name
    container_name
    image_name
    [--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-e
    license_key
    ] [-d -v
    local_folder
    :/root/FTOptixApplication/Projects
    app_name
    ]
    Parámetros
    Parámetros
    Importancia
    Descripción
    --publish
    external_port
    :
    internal_port
    --interactive
    Obligatorio
    Puertos de mapas
    external_port
    Un puerto no utilizado disponible en la máquina que ejecuta la imagen de
    Docker
    .
    internal_port
    (solo para aplicaciones con GUI) El valor de la propiedad
    Puerto
    del motor de presentación web de
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    --name
    container_name
    Obligatorio
    El nombre del contenedor de
    Docker
    que se va a ejecutar.
    image_name
    Obligatorio
    Nombre de la imagen de
    Docker
    que se ejecutará en el contenedor de
    Docker
    .
    CONSEJO: Puede consultar las imágenes de
    Docker
    disponibles introduciendo
    docker images
    en el terminal.
    --restart unless-stopped ftoptix-updateservice
    Opcional
    Reinicia el contenedor de
    Docker
    automáticamente si
    Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
    no funciona.
    -e
    license_key
    Opcional
    Su clave de licencia de derecho de
    FactoryTalk Optix
    .
    IMPORTANTE: Si no proporciona la clave de licencia de derecho, la
    Aplicación FactoryTalk Optix
    detiene su funcionamiento después de 120 minutos.
    -d -v
    local_folder
    :/root/FTOptixApplication/Projects
    app_name
    Opcional
    Ejecuta el servicio de
    Docker
    en segundo plano y enlaza la carpeta de la aplicación a una carpeta local para conservar los cambios realizados en el tiempo de ejecución de
    Aplicación FactoryTalk Optix
    .
    local_folder
    Carpeta de un volumen local a la que enlazar la carpeta de la aplicación.
    app_name
    Nombre de la
    Aplicación FactoryTalk Optix
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal