Habilitar etiquetas de PowerFlex en un proyecto

  1. En la Vista del proyecto, seleccione y, en Propiedades, configure los siguientes parámetros de PowerFlex:
    • Velocidad de actualización
    • IPAddress
    • PFType
  2. Para crear un modelo de PowerFlex, haga clic con el botón derecho en y ejecute el método GetPowerFlexModel.
    El modelo está disponible en un nuevo directorio con el nombre del tipo de PowerFlex, su dirección IP y la velocidad de actualización. Por ejemplo
    PF755TM_10.76.38.210_10sec
    .
  3. Para agregar otro variador PowerFlex, repita los pasos 1 y 2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal