Tendencia

Utilice las tendencias para mostrar cómo cambian los valores con el paso del tiempo. Visualice los datos desde una base de datos o genere datos de muestra en tiempo real.
Ejemplo de tendencia
a trend graph showing the change in two variables over time
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal