Duplicar un esquema de recetas

Duplique un esquema de recetas existente para que el nuevo esquema se base en el esquema antiguo.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  2. En el editor, seleccione
    Configurar una receta
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en el esquema de recetas disponible y seleccione
    Duplicar
    .
Si es necesario, edite el esquema de recetas duplicado. Consulte Editar un esquema de recetas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal