Configurar un Push Agent

Configurar un Push Agent

Agregue el NetLogic de Push Agent desde
Bibliotecas de plantillas
y configure los parámetros del Push Agent.
Requisitos previos
  1. Instale los paquetes
    MQTTNet
    y
    NewtonSoft.Json
    . Consulte Paquetes NuGet.
    CONSEJO: Puede comprobar las versiones de las bibliotecas necesarias en la descripción de Push Agent en
    Bibliotecas de plantillas
    .
  1. Para configurar un Push Agent
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    , busque
    Push Agent
    .
  4. En
    Componentes
    , arrastre
    Push Agent
    en NetLogic en la
    Vista del proyecto
    .
  5. Seleccione
    Cerrar
    .
  6. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Push Agent
    .
  7. En
    Propiedades
    , edite las propiedades de Push Agent.
    Para obtener más información, consulte Propiedades de Push Agent.
  8. En la
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    Push Agent
    .
    Se abre un editor externo en una ficha independiente.
  9. Compile el proyecto.
  • Generar certificados de CA y cliente. Consulte Crear un certificado.
    IMPORTANTE: Use el algoritmo de cifrado y la biblioteca OpenSSL más recientes compatible con .NET para generar los certificados de PFX. Si usa el algoritmo RC2 para generar el certificado de PFX, se produce un error en la autenticación basada en certificados para Azure IoT Hub en el terminal.
  • Implemente PushAgent NetLogic en la interfaz de la aplicación. Consulte Interfaz de Push Agent.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal