- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Especificar la configuración de red
Utilice el widget de configuración de red para habilitar el cliente DHCP y especificar la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y la configuración de DNS para la red del dispositivo.
- En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de configuración de red.Si ha creado el proyecto mediante la plantilla OptixPanel de la página de inicio, seleccioneConfiguracióny, a continuación, seleccioneRed.
- Seleccione la configuración de red que desee configurar para el dispositivo:
- LAN. Configuración de red de un dispositivo compacto con un puerto o un dispositivo estándar con dos puertos.
- WAN. Configuración de red de un dispositivo estándar con dos puertos.
- SeleccioneCliente DHCP habilitadopara asignar las direcciones IP, máscara, puerta de enlace y DNS de forma automática, y haga que la configuración sea de solo lectura, o desactiveCliente DHCP habilitadopara introducir manualmente la configuración de red:
- Dirección IP. La dirección IP del dispositivo de destino.
- Máscara. Esta dirección debe ser idéntica a la de la máscara del servidor.
- Puerta de enlace predeterminada. Dirección IP de la puerta de enlace de red predeterminada.
- DNS 1. Dirección DNS principal de la red.
- DNS 2. Dirección DNS secundaria de la red.
Los cambios en la configuración de red requieren que reinicie el dispositivo. - Si ha realizado cambios manuales, seleccioneAplicar.
- SeleccioneReiniciar.Debe volver a conectar el dispositivo a través del widget FTRA. Vea Conectar al acceso remotoAparece
.Dispositivo desconectado
Entregue su opinión