Modo de seguridad de mensaje mínimo

OPC UA define los niveles de seguridad para los mensajes intercambiados entre el servidor y el cliente.
CONSEJO: En las propiedades de un objeto de servidor OPC UA, establezca el nivel de seguridad mínimo requerido por el servidor del cliente.
Puede seleccionar un mensaje de modo de seguridad:
  • Sin firma/cifrado
  • Firma de todos los mensajes
  • Firma y cifrado de todos los mensajes
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal