Configurar carga útil personalizada
- En la vista del proyecto, seleccione el Publicador de MQTT que desea modificar.
- En las propiedades, enFormateador de carga útil:
- Se establecePF habilitadoenVerdadero.El formateador de carga útil está habilitado.
- Junto alEncabezado PF, seleccione el vínculo dinámico.
- En la nueva ventana, en la pestañaAvanzado, defina el formato de cadena del encabezado y seleccioneCrear.
- Junto a laRegistro PF, seleccione el vínculo dinámico.
- En la nueva ventana, en la pestañaAvanzado, defina el formato de cadena del registro y seleccioneCrear.CONSEJO: Si no tiene ningún registro, puede dejarRegistro PFen blanco.
Entregue su opinión