Crear Administrador de alarmas y Resumen de alarmas

Cree widgets de
administrador de alarmas
y
resumen de alarmas
para mostrar información esencial sobre las alarmas del proyecto.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Widgets
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre los
    Widgets de alarma
    a la carpeta
    UI
    en .
    ResumenDeAlarmas# (type)
    y
    AdministradorDeAlarmas# (type)
    aparecen en la carpeta.
  4. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar
    .
    CONSEJO: Para mostrar los widgets en tiempo de ejecución, puede crear un vínculo dinámico desde los paneles de navegación. Consulte Vínculos dinámicos.
  5. (Opcional) Configure las propiedades de los dos widgets.
    Puede ajustar las dimensiones de los widgets, el comportamiento de los botones, las alarmas disponibles y los valores preestablecidos de las propiedades. Consulte Configurar widgets de alarma.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal