Crear usuarios

Cree un nuevo tipo de usuario con una propiedad personalizada que controle si se muestra o se oculta una etiqueta de reloj en la interfaz de usuario.
  1. Cree un usuario:
    1. En
      Vista del proyecto
      , expanda
      Seguridad
      .
    2. Haga clic con el botón derecho del ratón en
      Usuarios
      y seleccione
      Nuevo
      Usuario
      .
    3. Pase el cursor por encima del usuario, seleccione
      Edit
      y escriba
      UserPersistentSettings
      .
    4. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Add
      y seleccione
      Variable
      .
    5. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
      Edit
      y escriba
      ShowClock
      .
    6. Junto a la variable, seleccione
      Int32
      y seleccione
      Boolean
      .
  2. Cree un tipo de usuario:
    1. En
      Vista Tipo
      , haga doble clic en
      Seguridad
      y, a continuación, haga doble clic en
      Usuarios
      .
    2. En
      Vista del proyecto
      , arrastre
      UserPersistentSettings
      a
      Vista Tipo
      .
  3. Cree una carpeta para el nuevo tipo de usuario:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      Usuarios
      y seleccione
      Nuevo
      Carpeta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccione
      Edit
      y escriba
      UsersPersistentSettings
      .
  4. Agregue usuarios con configuraciones permanentes:
    1. En
      Vista del proyecto
      , pase el cursor por encima de
      UserPersistentSettings
      , seleccione
      Edit
      y escriba
      Bob
      .
    2. Arrastre
      Bob
      hasta
      UsersPersistentSettings
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Contraseña
      en
      test
      .
    4. Haga clic con el botón derecho en la carpeta
      UsersPersistentSettings
      y seleccione
      Nuevo
      Todo
      Seguridad
      Usuarios
      UserPersistentSettings
      .
    5. En
      Propiedades
      , establezca
      Contraseña
      en
      test
      .
    6. Pase el cursor por encima del usuario, seleccione
      Edit
      y escriba
      Jane
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal