Eliminar un grupo

Elimine un grupo para quitarlo y que los usuarios asignados ya no sean miembros del grupo.
Elimine un grupo de la página del panel de control o de
Vista del proyecto
.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y, a continuación, seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página de panel de control, en
    Grupos
    , seleccione el grupo o grupos que desea eliminar
    .
  3. Seleccione
    Eliminar
    .
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en el grupo que desea eliminar en la página del panel de control o en
    Vista del proyecto
    y, a continuación, seleccionar
    Eliminar
    .
El grupo se eliminará tanto de la página del panel de control como de
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal