Idioma mostrado en tiempo de ejecución

El idioma que aparece en tiempo de ejecución depende de varias circunstancias.
  • La configuración regional del usuario. El idioma que se muestra en tiempo de ejecución es el idioma de la configuración regional del usuario. Si un término se traduce a un idioma distinto del idioma de la configuración regional del usuario, el sistema busca en los idiomas de preferencia. Consulte Configurar configuraciones regionales de sesión e idiomas de reserva.
  • El motor de presentación. El motor de presentación gestiona la interfaz de usuario basada en el usuario conectado. Configure el usuario del motor de presentación antes del tiempo de diseño o el tiempo de ejecución. Consulte Motores de presentación.
  • La sesión. El idioma predeterminado de una nueva sesión es el idioma de la configuración regional del usuario. Puede cambiar el idioma de la configuración regional de una sesión independientemente del idioma de la configuración regional del usuario. Consulte Configurar opciones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal