Suspender y anular la suspensión de alarmas

Suspenda y anule la suspensión de las alarmas en tiempo de ejecución. Al suspender las alarmas, se evita la notificación de nuevos cambios de estado. La duración de la suspensión se asigna a la alarma del proyecto.
  1. En tiempo de ejecución, en
    Administrador de alarmas
    , seleccione la alarma que desee modificar.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para suspender temporalmente la alarma, seleccione
      Suspensión temporizada
      , seleccione la duración de la suspensión y elija
      Suspender
      .
    • Para suspender la alarma una sola vez, seleccione
      Suspensión única
      .
    • Para anular la suspensión de la alarma, seleccione
      Anular suspensión
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal