- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
LogicObject.GetAlias(string)
Devuelve un objeto C#
IUANode
que corresponde al nodo señalado por el alias pasado en el argumento. Acceda al nodo al que señala un alias conocido.static IUANode GetAlias(stringaliasName);
Argumentos
- aliasName(string)
- BrowseNamedel alias.
Retornos
- IUANode
- Un objeto C# que corresponde al nodo señalado por el alias.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C# correspondiente al nodo señalado por el alias
Motor
, cuyo valor de la propiedad Speed
se lee y se asigna a la variable myMotorSpeed
.
CONSEJO:
El operador de conversión
(MotorType)
cambia el tipo de objeto devuelto por la API de IUANode
a MotorType
. Esto es útil si desea acceder directamente a la propiedad Speed
de refMotor
.var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Entregue su opinión