Confirmar cambios en un repositorio local

Confirmar cambios en un repositorio local

Guarde los cambios en un proyecto para guardarlos únicamente en el equipo local. No se realiza copia de seguridad de los cambios guardados en un repositorio. Confirme los cambios para realizar una copia de seguridad de los cambios en el repositorio local que se encuentra en la carpeta del proyecto del equipo local.
  1. Seleccione
    Guardar y confirmar
    .  
  2. Si el control de versiones no se ha configurado y aparece el mensaje "Debe configurar un nombre de usuario y correo electrónico en las opciones de FactoryTalk Studio antes de confirmar":
    1. En la barra de título de
      FactoryTalk Optix Studio
      , seleccione
      Opciones de FactoryTalk Optix Studio
      .
    2. Seleccione
      Control de versiones
      .
    3. En
      Configuración del usuario de control de versiones
      , en
      Nombre de usuario
      , escriba su nombre de usuario.
      CONSEJO: El
      Nombre de usuario
      es el nombre que aparece junto a las confirmaciones cuando se abre
      Ver historial
      de un proyecto. Ver historial identifica las confirmaciones con la primera letra de su nombre de usuario.
    4. En
      Correo electrónico de usuario
      , escriba su dirección de correo electrónico.
    5. Seleccione
      Guardar
      .
  3. En
    Guardar y confirmar
    , en
    Mensaje de confirmación
    , escriba una descripción de los cambios que está confirmando.
  4. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal