- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear un proyecto local
Cree un proyecto local con control de versiones para crear el proyecto local y un repositorio local en el equipo. El repositorio local le permite confirmar los cambios en su proyecto y proporciona el control de versiones para ver y restaurar las versiones anteriores del proyecto.
- Si hay un proyectoFactoryTalk Optixabierto, seleccioney, a continuación, seleccioneProyectoCerrar proyecto.
- SeleccioneCerraro, si hay cambios para guardar, seleccioneGuardar y cerrar.
- En la página de inicio, seleccioneNuevo.
- Seleccione el tipo de proyecto.
- EnNombre, escriba el nombre del proyecto.CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de los proyectos y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de los proyectos y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
- EnUbicación, escriba la ruta del proyecto.
- SeleccioneUsar control de versiones.CONSEJO: Cuando el control de versiones está habilitado para un proyecto local y desea realizar una copia de seguridad del proyecto en un repositorio remoto, inserte los cambios locales para asociar el proyecto local a un repositorio remoto.
- SeleccioneCrear.
El control de versiones se agrega al nuevo proyecto.
proyecto local
Entregue su opinión