Valores de las variables

Valores de las variables

Los valores de las variables se muestran en tiempo de ejecución.

Establecer valores de la variable

Puede establecer el valor de una variable especificando:
  • Un valor fijo
  • Un valor heredado del tipo de variable o de la definición de tipo de objeto
  • Un vínculo dinámico que establece el valor de una variable en función del valor de otra variable
    CONSEJO: Para usar y mostrar valores de un dispositivo de campo o de un controlador, importe las etiquetas y las variables en el proyecto y sincronícelas. Las variables importadas desde un dispositivo de campo o controlador se etiquetan con el tipo de protocolo de comunicación utilizado para transferir el valor. Para obtener más información, consulte Variadores de comunicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal