Autenticación de usuario

Autenticación de usuario

Para autenticarse como un usuario de
FactoryTalk Optix
, se requiere una identidad del proveedor del control de versiones. Sin una identidad del proveedor del control de versiones, no es posible insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido en el repositorio remoto. Agregue su identidad del proveedor del control de versiones a través de
Opciones de FactoryTalk Optix
, o autentíquese usted mismo cuando intente insertar los cambios en el repositorio remoto.
Para administrar la autenticación de usuario:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal