Información de módulos (modules)

Ver la información de tipo de datos (data type) para estos módulos (modules) de I/O, variadores y terminales de operador PanelView:
  • Módulos (modules) Point de I/O 1734
  • Módulos (modules) Armorpoint de I/O 1738
  • Módulos (modules) ControlLogix de I/O 1756
  • Módulos (modules) CompactLogix de I/O 1769
  • Módulos (modules) FLEX I/O 1794
  • Módulos (modules) FLEX Ex I/O 1797
  • Unidades
    • 1336T
    • 1395
    • FlexPak 3000
    • GV3000
  • Terminales de operador PanelView
    • PanelView 8 INT
    • PanelView 32 INT
Ver la información de características de estos adaptadores:
  • 1734-ACNR
  • 1734-AENT
  • 1794-ACN15
  • 1794-ACNR15
  • 1797-ACNR15
Vea los diagramas de cableado de estos módulos (modules) de I/O:
  • Módulos (modules) de I/O 1756
  • Módulos (modules) MO2AE de I/O 1756
  • Módulos (modules) de FLEX I/O
  • Módulos (modules) de FLEX Ex I/O
Rockwell Automation reconoce que algunos de los términos que se utilizan actualmente en nuestro sector y en esta publicación no se ajustan a la tendencia hacia un lenguaje inclusivo en la tecnología. Estamos colaborando de manera proactiva con otras empresas del sector para encontrar alternativas a dichos términos y realizar cambios en nuestros productos y en el contenido. Pedimos disculpas por el uso de dichos términos en nuestro contenido durante la implementación de estos cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal