Alarma de velocidad negativa

La configuración actual de alarma de velocidad es negativa. No se admite este tipo de configuración. Introduzca un valor de alarma de velocidad no negativo.
El valor de alarma de velocidad indica que se active cuando la velocidad del cambio entre muestreos de entrada excede el punto de ajuste. Debe establecer esta alarma en términos de unidades de ingeniería/segundo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal