Ficha Medir y registrar valores - FLEX I/O analógico

Esta ficha proporciona un medio para medir el valor de desplazamiento de salida de los módulos analógicos FLEX E/S, y registrar el valor.
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
El único campo que se puede modificar es
Referencia registrada (Voltios)/(mA)
. Éste es el campo en el que se introduce el valor de la salida medida.
Después de introducir el valor, puede usar los siguientes botones para realizar la acción (action) deseada:
Reintentar
Seleccione este botón si ocurre un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
CONSEJO:
este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
Siguiente
Seleccione este botón para ver los resultados de la calibración de offset de salida.
Detener
Seleccione este botón para cancelar y salir de la calibración.
Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal