Offset de entrada para calibración de FLEX I/O
Para ver los resultados de la calibración de desplazamiento:
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
Vea la columna
Estado
. Si aparece Aceptar
, seleccione Siguiente
para realizar la calibración de ganancia.También puede seleccionar:
- Detenerpara cancelar y salir de la calibración.
- Ayudapara obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión