Ficha Resultados de offset - FLEX I/O analógico
Esta ficha le muestra los resultados de la calibración de offset de los módulos (modules) analógicos FLEX I/O. Puede ver los resultados en la columna Estado.
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
Si la columna de estado muestra: | Entonces: |
Aceptar | Haga clic en Siguiente para realizar la calibración de ganancia. |
Error | Haga clic en Reintentar para repetir el proceso. |
Entregue su opinión