Asignar señales de baja referencia - Entrada - Calibración de FLEX I/O

Para adjuntar señales de referencia baja para la calibración de desplazamiento.
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
  1. Conecte una fuente de voltaje/corriente de precisión a los terminales.
  2. Establezca la fuente de voltaje/corriente de precisión en el valor correcto.
  3. Seleccione
    Siguiente
    para realizar la calibración de offset.
El módulo (module) lee la señal y realiza la calibración.
También puede seleccionar:
  • Reintentar
    si se produce un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
    CONSEJO: Este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal