Dirección de servidor DNS primario no válida
Ha introducido una dirección de servidor DNS primario incorrecta.
El primer octeto de la dirección de servidor DNS primario no puede ser 127 ni un número mayor que 223 (es decir, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.x.x.x, 250.x.x.x, etc.).
La dirección de servidor DNS primario se comprueba cuando se presiona el botón Definir para descargar datos al módulo (module). Si se introduce cualquiera de los valores mostrados y se intenta efectuar la descarga, se muestra este error y no se descargan valores al módulo (module).
Introduzca la dirección de servidor DNS primario correcta. Si no la conoce, consulte al administrador de red.
Entregue su opinión