Los valores de salida de calibración cambiaron inesperadamente durante el proceso de calibración.
La conexión con el módulo (module) debe estar inhibida mientras se está calibrando. No se puede continuar.
Para continuar con el proceso de calibración, inhiba la conexión con el módulo (module).
Acceda a la ficha
Conexión
del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module)
para inhibir la conexión con el módulo.Entregue su opinión