Alarma baja baja mayor que alarma baja
La alarma baja baja es mayor que la alarma baja. Introduzca una nueva alarma baja baja que sea menor que la alarma baja.
- La alarma baja baja es el nivel de entrada en un canal que causará que el módulo (module) habilite la alarma baja baja. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese a un valor por encima de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.módulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
- La alarma baja es el nivel de entrada en un canal que causará que el módulo (module) habilite la alarma baja. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese a un valor por encima de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
Entregue su opinión