Ficha Calibración - FLEX I/O analógico
Use esta ficha para iniciar el proceso de calibración.
Para los módulos (modules) combinados, esta ficha muestra dos secciones de información. La sección superior corresponde a los canales de entrada. La sección inferior corresponde a los canales de salida. Para el caso de módulos (modules) de entrada solamente o de salida solamente, esta ficha muestra una sección de información.
En esta ficha puede:
- especificar los canales que desea calibrar
- ver el rango de calibración
- iniciar el proceso de calibraciónADVERTENCIA: Extreme las precauciones cuando calibre los módulos (modules) FLEX I/O. No realice la calibración en modo Marcha o Marcha remota o cuando use el módulo (module) para control. De lo contrario, se podrían ocasionar daños personales graves, producirse un deterioro del producto o pérdidas económicas.
Se puede realizar toda la calibración de los módulos (modules) Flex I/O mediante la ficha Calibración en Propiedades de módulo. El software RSLogix le indica los pasos (steps) necesarios para realizar la configuración del módulo (module) - No se requieren instrucciones de lógica de escalera. Por lo general, el software de calibración no evita totalmente que el módulo (module) no tenga un estado no utilizable. A continuación, le ofrecemos algunas pautas que deberá seguir cuando calibre el módulo (module):
- La calibración de las salidas de un 1794-IF2XOF2I, por ejemplo, precisa que se inhiba la conexión al módulo (module) antes de comenzar el proceso de calibración. De lo contrario, el adaptador enviará continuamente salidas al módulo (module), sobrescribiendo los comandos y parámetros de configuración que está enviando el software. El software mostrará un message de error si se detecta esta situación y anulará la operación de calibración.
- No es necesario realizar la inhibición de la conexión al módulo (module) para calibrar las entradas.
- Antes de proceder a la calibración, deberán aplicarse todas las ediciones de configuración. Configure el módulo (module) para que se puede usar en el sistema de control, aplique las ediciones y, a continuación, inhiba la conexión al módulo.
- Si la operación de calibración del software se cancela o se detiene antes de terminar, el módulo (module) quedará sin calibrar. Por este motivo, no es recomendable usarlo en un entorno de control.CONSEJO: Antes de empezar la calibración:
- Detenga el proceso que esté controlando el módulo (module) de salida.
- Aplique los cambios de configuración mediante el botón Aplicar.
- Inhiba la conexión del módulo (module) (mediante la ficha Conexión).
- Desconecte las señales de entrada y conecte las señales de prueba. Cualquier tipo de control dependiente de las señales de entrada normales desde este módulo (module), no las tiene durante la calibración.
Desconecte las señales de salida y conecte un instrumento de medición apropiado. Todo sistema de control que dependa de las salidas desde este módulo (module) no las tiene durante la calibración. Si los accionadores del sistema de control siguen enchufados al módulo (module) durante la calibración, recibirán las señales de referencia de la calibración, y no las salidas procedentes del sistema de control indicadas para controlar dichos accionadores.
Parámetros
Canal de entrada
Enumera cada canal de entrada para el módulo (module).
Canal de salida
Enumera cada canal de salida para el módulo (module).
Calibrar este canal
Muestra una marca de verificación que indica que se desea calibrar el canal correspondiente. Desactive esta casilla de verificación por cada canal que no desee calibrar.
Rango de calibración
Muestra el rango de calibración de la configuración actual con fines informativos.
CONSEJO:
puede cambiar este rango en la ficha Configuración.
- En el caso de entradas, no se puede calibrar en los rangos de 4 a 20 mA. El software calibra usando un rango de 0-20 mA y al concluir regresa al rango especificado.
En el caso de salidas, solo se permiten dos rangos: De -10 a 10 V y 0-20 mA. El software usa el rango de -10 a 10 V para todos los rangos de voltaje seleccionados y el rango de 0-20 mA para todos los rangos de corriente seleccionados. Cuando concluye la calibración, el módulo (module) regresa a la configuración especificada.
Iniciar calibración
Haga clic en este botón para iniciar el proceso de calibración. Tiene que estar en línea para habilitar la calibración; si está fuera de línea, este botón está inhabilitado.
Entregue su opinión