Régimen de rampa no cero
Una de las siguientes condiciones de rampa está establecida (mediante una casilla de verificación).
- Rampa en modo Marcha
- Rampa a Programa (program)
La rampa a fallo y el régimen de rampa es cero. Borre la condición de la rampa o cambie el régimen de rampa a un valor que no sea cero.
El régimen de rampa es el régimen máximo de cambio que una salida puede realizar en unidades de ingeniería/segundo. También sirve como punto de activación para una alarma de límite de régimen cuando la rampa en modo Marcha está seleccionada. También puede usar el límite de régimen de rampa para cambiar gradualmente a un valor definido por el usuario en modo Programa o Fallo. Una copia no editable del régimen de rampa se muestra en la ficha Estado de salida.
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
Fault mode
El modo de controller introducido si se produce un major fault y no lo administra una fault routine ni un program de administrador de fallos del controller. La mayoría de las operaciones actúan como si el controller estuviera en modo Programa, pero es imposible volver a cambiar al modo Marcha sin eliminar la condición de fallo.
Entregue su opinión