Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Alarma
Use esta ficha para configurar las alarmas del módulo (module) 1794-IF8IHNF. En esta ficha, puede realizar las siguientes acciones:
- Seleccionar el canal que desea configurar
- Habilitar todas las alarmas
- Configurar las alarmas de proceso
Parámetros
Canal
Haga clic en un canal para configurar los parámetros del canal correspondiente.
Habilitar alarmas
Active la casilla para habilitar todas las alarmas en el canal. Desactive la casilla para deshabilitar todas las alarmas en el canal.
Los parámetros de alarma aparecen atenuados cuando se desactiva la casilla Habilitar alarmas.
Alarmas del proceso
Puede deshabilitar la alarma estableciendo el valor de alarma como 0.
Alta alta
Establezca el nivel de entrada a un canal que causará que el módulo (module) active la alarma alta alta. La alarma permanece activa hasta que la entrada vuelve a estar por debajo de este nivel.
Alta
Establezca el nivel de entrada a un canal que causará que el módulo (module) active la alarma alta. La alarma permanece activa hasta que la entrada vuelve a estar por debajo de este nivel.
Baja
Establezca el nivel de entrada a un canal que causará que el módulo (module) active la alarma baja. La alarma permanece activa hasta que la entrada vuelve a estar por debajo de este nivel.
Baja baja
Establezca el nivel de entrada a un canal que causará que el módulo (module) active la alarma baja baja. La alarma permanece activa hasta que la entrada vuelve a estar por debajo de este nivel.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
- La alarma alta alta debe ser mayor o igual que la alarma alta.
- La alarma alta debe ser mayor o igual que la alarma baja.
- La alarma baja debe ser mayor o igual que la alarma baja baja.
Barra deslizable
Use esta barra para ver dónde se han establecido las partes de activación de alarmas del proceso. También puede arrastrar los indicadores de alarmas del proceso para ajustar los puntos de activación.
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cerrar el cuadro de diálogo sin aceptar las modificaciones efectuadas.
Aplicar
Haga clic en este botón para aceptar o aplicar las modificaciones efectuadas. Si existen las siguientes condiciones, haga clic en Aplicar o Aceptar,
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
la información se envía automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión