Muestreo en tiempo real demasiado corto

El trabajo que el módulo realiza para:
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
  • muestrear las entradas
  • alinear con la temperatura
  • convertir a punto flotante (coma flotante)
  • realizar escala
  • verificar las diversas alarmas
requiere un período de RTS mayor.
Si está configurando:
Introduzca un valor de RTS que sea:
un módulo (module) de entrada analógica 1756-IF8, 1756-IF16 no aislado en datos flotantes: modo de alta velocidad
8 ms o más alto
un módulo (module) de entrada analógica 1756-IR6I ó 1756 IT6I en modo de punto flotante (coma flotante)
y un sensor está especificado
50 ms o más alto
un módulo (module) en modo de enteros
10 ms o más alto
un módulo (module) en modo de punto flotante (coma flotante)
25 ms o más alto
El valor de RTS indica la frecuencia con que se muestrean las entradas de los módulos (modules).
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal