Régimen de rampa demasiado alto

El régimen de rampa actual es demasiado alto. Seleccione un valor menor de régimen de rampa.
El régimen de rampa es el régimen máximo de cambio que una salida puede realizar en unidades de ingeniería/segundo. También sirve como punto de activación para una alarma de límite de régimen cuando la rampa en modo Marcha está seleccionada en la ficha
Límites
. También puede usar el límite de régimen de rampa para cambiar gradualmente a un valor definido por el usuario en modo Programa o
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
Fallo. Una copia no editable del régimen de rampa se muestra en la ficha Estado de salida.
Fault mode
El modo de controller introducido si se produce un major fault y no lo administra una fault routine ni un program de administrador de fallos del controller. La mayoría de las operaciones actúan como si el controller estuviera en modo Programa, pero es imposible volver a cambiar al modo Marcha sin eliminar la condición de fallo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal