Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Información del dispositivo HART
La ficha Información del dispositivo HART muestra los detalles de la configuración del dispositivo de campo HART. En esta ficha, puede realizar las siguientes acciones:
- Ver la información de fabricante y de revisión
- Ver la información de etiqueta (tag), mensaje y otros descriptores introducida en el dispositivo de campo HART
- Comprobar los rangos y la configuración de la variable principal
- Actualizar la información del dispositivo
Los parámetros están en blanco cuando está fuera de línea o cuando HART se ha deshabilitado en el canal.
Parámetros
Canal
Haga clic en un canal para mostrar los parámetros del canal correspondiente.
Etiqueta (tag)
Muestra el nombre de etiqueta (tag) del dispositivo de campo HART. La etiqueta (tag) es un nombre de texto del dispositivo que se usa para indicar su ubicación y propósito en la planta.
Mensaje
Muestra el texto que se introdujo en el parámetro de message del dispositivo de campo HART. Este parámetro se puede usar de diversas formas. Una de ellas consiste en el almacenamiento de información, como por ejemplo, quién calibró el dispositivo por última vez, o referencias a la documentación.
Descriptor
Muestra el campo Descriptor del dispositivo de campo HART. El descriptor es un mensaje de texto que se puede almacenar en el dispositivo para que sea más fácil identificarlo, o se puede usar con otros propósitos específicos de la planta.
Fecha
Muestra la fecha en el formato seleccionado para el equipo mediante la Configuración regional y de idioma del Panel de control.
Proteger contra escritura
Muestra Sí o No para indicar si el dispositivo de campo HART está protegido contra escritura. Si un dispositivo está protegido contra escritura, algunos parámetros no se podrán cambiar mediante comunicación HART.
ID del fabricante
Muestra el nombre del fabricante (por ejemplo, Allen-Bradley o Endress + Hauser) o el valor numérico del mismo. Utilice Tabla de códigos de identificación de empresa como guía.
Tipo de dispositivo
Muestra el tipo de dispositivo en el caso de dispositivos Endress + Hauser o un valor numérico en el caso de dispositivos de otros fabricantes. El tipo de dispositivo indica el tipo de dispositivo del fabricante o el nombre de producto. Por ejemplo, los dispositivos de transmisión de presión Cerabar S de Endress + Hauser tienen el tipo de dispositivo 7.
ID de dispositivo
Muestra un número que representa el ID de dispositivo. El ID de dispositivo es un número de serie asignado por el fabricante en exclusiva entre todos los dispositivos producidos por este.
Número de ensamblaje final
Muestra un número que representa el número de ensamblaje final. El número de ensamblaje final se usa para identificar los materiales y elementos electrónicos que componen el dispositivo de campo. Se suele cambiar cuando los elementos electrónicos u otros componentes se actualizan en el campo. En algunos casos, este número hace referencia a un número de plano.
PV
PV es la abreviatura de variable principal. En HART, la variable principal se señala en el canal analógico de 4 a 20 mA. También se puede leer mediante mensajes de HART. En muchos dispositivos HART, se puede ajustar la relación entre la PV y la señal analógica. En esta sección se muestran los siguientes atributos de variable de proceso.
- Valor de rango superior
- Valor de rango inferior
- Regulación
- Función de transferencia
Revisiones
Muestra los siguientes atributos de revisión.
- Universal
- Dispositivo
- Software
- Hardware
HART habilitado/deshabilitado
Muestra si HART se ha habilitado o deshabilitado en el canal.
Actualizar
Haga clic para actualizar todos los parámetros que se muestran en esta ficha para el canal correspondiente. Este botón aparece atenuado cuando está fuera de línea o cuando HART se ha deshabilitado en el canal.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cerrar el cuadro de diálogo sin aceptar las modificaciones efectuadas.
Aplicar
Haga clic en este botón para aceptar o aplicar las modificaciones efectuadas. Si existen las siguientes condiciones, haga clic en Aplicar o Aceptar,
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
la información se envía automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión