Ver Resultados de offset de salida - calibración de FLEX I/O
Para ver los resultados de la calibración de offset, realice el paso (step) siguiente. Puede ver los resultados en la columna
offset
La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero.
Estado
.Si la columna Estado muestra: | Entonces: |
Aceptar | Seleccione Siguiente para realizar la calibración de ganancia. |
Error | Seleccione Reintentar para repetir el proceso. |
También puede seleccionar:
- Detenerpara cancelar y salir de la calibración.
- Ayudapara obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión