Ficha Medir y registrar valores de ganancia - FLEX I/O analógico

Esta ficha proporciona un medio para medir el valor de ganancia de salida y registrar el valor.
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
El único campo que se puede modificar es
Referencia registrada (Voltios)/(mA)
. Este es el campo en donde se introduce el valor de la ganancia salida medida.
Después de introducir el valor, puede usar los siguientes botones para realizar la acción (action) deseada:
Reintentar
Seleccione este botón si ocurre un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
CONSEJO:
este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
Siguiente
Seleccione este botón para ver los resultados de la calibración de ganancia de salida.
Detener
Seleccione este botón para cancelar y salir de la calibración.
Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal