Calibrar los canales del módulo (module) FLEX I/O analógico
ADVERTENCIA:
Extreme las precauciones cuando calibre los módulos (modules) FLEX I/O. No realice la calibración en modo Marcha o Marcha remota o cuando use el módulo (module) para control. De lo contrario, se podrían ocasionar daños personales graves, producirse un deterioro del producto o pérdidas económicas.
El software RSLogix le guía a través del proceso de calibración del módulo (module) FLEX I/O. Se puede llevar a cabo todo el proceso de calibración mediante la ficha Calibración en Propiedades del módulo (module).
IMPORTANTE:
tiene que estar en línea para calibrar el módulo (module).
Para calibrar los canales de un módulo (module) analógico o combinado FLEX I/O:
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) que desea calibrar y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la ficha Calibración.CONSEJO: Las casillas de verificación Calibrar este canal están activadas de forma predeterminada, lo que indica que está seleccionado el canal para realizar la calibración. Las columnas Rango de calibración y Canal de entrada son de sólo lectura, por lo que no se pueden cambiar. Se muestran sólo con fines informativos.
- Desactive las casillas de verificación Calibrar este canal para excluir un canal de esta calibración.
- Haga clic en el botón Iniciar calibración para iniciar el proceso de calibración.
Entregue su opinión