Banda muerta de alarma incorrecta
La banda muerta de alarma es demasiado alta para las selecciones actuales de alarmas baja y alta. Introduzca una banda muerta de alarma que esté entre la alarma alta y la alarma baja y que no se superponga. En otras palabras:
Banda muerta < (alarma alta - alarma baja)/2
Banda muerta es un valor donde una alarma, una vez establecida, no se inhabilitará siempre que el valor de entrada permanezca dentro del rango de banda muerta del punto de activación de la alarma. (Este valor, en combinación con las alarmas del proceso, crea el rango).
Entregue su opinión